FRICK® Quantum™ HD 工业制冷控制面板

FRICK® Quantum™ HD 工业制冷控制面板

使用Quantum™ HD ,保持连接,控制在握

产品概览

我们的 Quantum™ HD 控制器具有统一架构,是市面上最先进的工业制冷控制器。您可通过强大的 Quantum™ HD ,使用高清触屏控制器,访问任何控键、校准或数值。从性能领袖品牌 – FRICK® 工业制冷中获得您想拥有的安心。高对比度的大显示屏,让操作数据读取和设置更加轻松,Quantum™ HD 控制面板让您在–任何地方轻易操作您的设备。
comp

特点和优点

  • 易于读取,高分辨率显示屏
  • 以太网通信提供简易的远程访问,进行控制和监视
  • 单一项目平台 –简单的启动和配置选项
  • 可配置的传感器信号和范围;可配置的模拟和数字输入/输出
  • 配有基于软件和硬件的诊断
  • 冷凝器控制,具有 VFD 和湿球控制逻辑
  • 压缩机排序
  • 实时和历史趋势分析