YORK®磁悬浮离心式冷水机组YZ
150-1500RT
突破传统,未来已来
- 单机磁悬浮变频,冷量150-1500RT,采用新型低GWP高效环保冷媒R-1233zd(E)
- 节能高效,满负荷效率高达7.3,IPLV高达12.2。变工况性能优越,低至4.4C冷却水进水运行高效稳定
- 采用先进的磁悬浮轴承变频技术,极大降低了全年综合运行维护费用
产品概览
YORK®最新一代拥有革命性技术突破的YZ磁悬浮离心式冷水机组采用单级压缩磁悬浮轴承最新技术,应用高速封闭式感应电机完美匹配变频驱动,同时拥有专利降膜式蒸发器设计以及低温室变暖潜能值的R-1233zd(E)环保冷媒,使得机组在AHRI工况下运行满负荷性能(COP)高达7.3,综合部分符合性能系数(IPLV)高达12.2。可应用于各种高端酒店、数据中心、医院、办公楼、交通运输以及工业行业。其超高生命周期效率及高额投资回报率也是各种行业空调冷水机组节能改造项目的明智之选。






















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)

















.jpg?la=zh-CN&h=306&w=720&hash=A7F2449E219A0915CE8C647D92DDBDE7)

.png?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=23706095233387ED4244F8B563C884E7)