以智慧建筑自控系统提高安全与效率

对于设计、建筑与管理设施的专业人士而言,提高效能与效率的追求永不停步。与日俱增的楼宇自动化—智能化的数据启用自动化及相关控制— 是我们帮助您达成目标的方式。

在江森自控,我们生产各种产品,从特定类型设备的简单配置型控制器,到覆盖整个设施与园区的高度可编程自动化系统。

我们的下一代楼宇自控系统将可在同一平台上,把自动化控制延伸到每一座楼宇的暖通空调、照明、安全与检测系统。我们也生产商业制冷设备的控制系统与部件,以及全系列的暖通空调设备。

楼宇自控系统

可配置的控件无缝整合智能设备,实现智慧建筑。它们可助您作出更明智的决定,同时提高住户的舒适度、安全性与生产力。

了解更多信息
work with light streaming in

现场控制产品

我们的环境控制器可提供端对端暖通空调解决方案,包括精准的气流测量,房间压力控制器及整体效率。自1880年生产第一台温控器开始,我们的创新技术一直致力保持楼宇住户的舒适感。

了解更多信息
people walking on glass spiral staircase

商用冷冻

延长设备运行时间,确保高水准的食品质量与食品安全。可靠的PENN®商业冷冻控制产品,依靠精准的工程设计,重型结构,持续支持以及百年专业实力。

了解更多信息
freezers for confectioneries

特色产品

A person wearing a hard hat

Metasys

在江森自控,我们的 Metasys 楼宇自动化系统是现代建筑能源管理效率的基础。这一智能、世界级的楼控系统将商用暖通空调(HVAC)、照明、安防与消防系统连接在一个统一的平台上,实现互通,提供您所需的信息,帮助您做出更明智、更加准确的决策,同时提升人员的舒适度、安全性与生产力。

A person wearing a hard hat and glasses holding a tablet

EasyIO

现代楼宇需要开放,易操作并在建筑与业务需求变化时保持灵活性的楼宇自控系统。江森自控EasyIO Neo Series基于开放协议、强大的网络安全,提供更易用、更高效、更安全、更开放的解决方案助力企业提高建筑效能,保证运营高效安全,为用户的资产价值持续赋能。

A person wearing a hard hat and holding a tablet

暖通空调控制

江森自控拥有大量可靠的暖通空调组件和外围设备,可为您提供灵活性和便利性。我们的产品可靠、准确,可作为完整的解决方案协同工作,帮助创建健康、高效的设施。其中许多产品可提供与 BAS 兼容的重要数据,帮助您实现零净排放和底线目标。

A person looking at a refrigerator

PENN制冷控制器

江森自控的 PENN 解决方案由温度、压力、湿度、风量和风扇速度控制器组成,可确保可靠、高效的温度维护,适用于商业制冷、空调和供暖应用。

楼宇自控服务

An HVAC engineer operating the controls of an HVAC unit in a facility

Metasys® 服务与支持

智能化的楼宇自控系统,值得拥有优质的服务与支持。

Person using a laptop with one hand and holding a smartphone with the other with modern graphics

性能检定服务

主动检查,优化您的系统性能。

Two Johnson Controls mechanics wearing protective helmets, examining HVAC equipment in a facility

计划维护

保护并改善您的Metasys®系统。

Interiors of an office with people working at desktops

远程监控

识别潜在问题,建议修正措施。

了解如何让建筑物内的所有系统更具智慧

building architecture

消防灭火产品

帮助挽救生命,保护财产。

rooftop of glass building

数字解决方案

优化能耗,减少能源需求。