江森自控最新发布的Metasys®楼宇自控系统将其行业领先水平提升至全新高度,进一步提升了建筑效率,以及楼宇使用者的舒适度、安全性和生产率。新一代Metasys具备全新的能力,可提高空间使用率,缩短完成任务所需的时间,简化系统集成,并提升网络性能。
Metasys系统强大的集成能力进一步简化了在同一个平台上集成暖通空调(HVAC)系统和非暖通空调(HVAC)系统的过程。Metasys能够与SIMPLEX®消防系统进行更加简便的集成,与泰科安防产品C·Cure 9000门禁控制和victor视频管理系统进行全新集成,与领先照明提供商的照明系统的进行更加简便的集成,并提供下述主要益处:
此外,新一代Metasys应用程序编程界面(API)可以使操作人员安全地提取Metasys数据,通过第三方工具对数据进行深度分析并生成报告。
以太网环形拓扑对Metasys IP控制器的支持是基于我们与思科间的战略联盟关系。将控制器部署在环形数据路径上可以实现比星形配置更低的成本,以及比菊花链拓扑更坚韧的性能。环形拓扑的控制器支持即时响应,具有更强韧性,在简化操作人员操作流程的同时,还可提升楼宇使用者的满意度。
造型优美的全新硬件设备采用现代设计理念,使用简便。
世界一流的Metasys用户界面按照设施操作人员认可的方式组织,既可反映楼宇布局,又可削减学习曲线,让操作人员在登录界面后即可获取有用信息。
在超过25年的时间里,Metasys楼宇自控系统始终保持一致的优异性能,即便是在最严苛的场景下也是如此。全新一代Metasys系统的发布可确保楼宇系统能够始终领先于行业变革,并提供用户所期望的各项优点: