作为全球空调冷冻和楼宇自控的主要服务商,江森自控非常了解设备的效率、设备的使用和管理状况是如何深刻地影响到整个建筑或装置的综合能效。多年以来,我们一直在为提升建筑设施能效而不懈努力。
2005年,美国环保署授予江森自控旗下的York变频式冷水机组的“气象保护奖”,以及之后获得的诸多殊荣,不断激励着江森自控努力提升设备和系统的效率,并以此服务于客户。
今天的江森自控已经为我们的用户提供了众多的能效优化改造服务——从冷热源主机到配套设备;从冷冻站到空调通风/水力系统;从空调系统到控制系统等的全面能效核查、方案实施、以及后期的系统运行管理。我们从楼宇运行整体能耗的角度出发,着眼于绿色环保,通过先进的产品和控制技术,结合丰富的楼宇运行经验和节能环保项目实施经验,最终帮助客户改善工作环境舒适度、提高设备设施运行效率、降低运作成本支出、实现节能与环保的双重优化。
作为全球唯一同时拥有全线暖通空调与楼宇自控产品的设备供应商和系统集成商,江森自控始终将节能项目视为一个系统工程,节能实施的着眼点在于整个能耗系统,而不是简单针对某一局部进行改造,整个节能项目的实施也会首先基于对整个系统能耗使用情况的充分了解,然后进行全盘考虑,统一规划实施,将项目的风险降到最低。
江森自控的整体节能方案是整合了暖通空调、自动控制以及其他专业的技术资源后,为用户提供从冷水机组到整个机房群控、从单个机组到整个空调系统、再到整个建筑用能系统的一体化解决方案,通过运用科学的方法、先进的技术,管理楼宇的冷源系统,提高效率,达到节能与环保的双重效果。同时,实施节能的对象和技术手段都是针对整个用能系统,做出的节能承诺也是全面节能目标而不是只针对某一个单个系统的局部节能目标。
江森自控是全球能源效益提升的推广者与领导者,积极为客户提供高效节能的冷冻、空调、自控产品与解决方案,为客户提供压缩机大修、原装零件、涡流探伤、震动分析、能源审计、节能改造、绿色建筑认证、全过程调试等一站式服务。
热回收系统应用的基本条件是:
江森自控采用行业内先进高端的空气处理技术和产品,进行一体化专业设计、实施,以保证性价比最优的方案制作和规范的现场作业,并运用多种技术手段与丰富的末端产品线灵活组合,满足客户对PM2.5和其它有害气体杂质的不同等级不同场所的净化需求
江森自控之工业级空气净化产品适用于使用条件严苛的喷漆、焊接、粉尘、油雾、油烟环境中,为作业人员和作业场所有效改善空气品质。
江森自控以其丰富的产品和经验向客户提供自动控制系统的升级改造服务,包括对现有自控设备的检查、更换、改造和系统节能运行的调试。
江森自控METASYS中央监控系统是专为各种类型建筑物的所有机电设备进行集中监控和管理而设计的,集先进、可靠和完善于一身,它可以收集、记录、保存和管理各系统中的重要信息及数据,从而达到最佳的自动化管理和节能的效果。
系统采用可视化操作平台,可以实现的主要控制功能有:
江森自控凭借对“云计算”的深刻理解,在自控系统的领先技术,以及在空调系统方面丰富的专业经验,将“云计算”与传统的重工业领域进行结合,推出针对冷水机组的“机组远程监控(RMD)服务”。
对于空调机房的管理主要有人手抄写、本地自控系统与机组远程监控(RMD)系统三种方式,对比如下:
江森自控RMD服务的特点:
江森自控最新的建筑设施能效管理系统SEED(Structure Energy Efficiency Dashboard)是一款灵活、高效的能耗数据统计与分析软件,它在BA系统采集的能耗数据的基础上,采用多角度的分析方法与直观的图形方式,对建筑与设备的能效进行分析与展示,使客户对建筑与设备的能耗使用情况具有清晰而客观的了解,从而制定有针对性的节能策略与方案,最终达到建筑节能的目标。
SEED系统提供:
江森自控之高效机房核心理念
CPO10是江森自控专家和约克HVAC专家针对冷水机房开发的一个基本于JCI Metasys的优化控制系统,几乎适用于所有类型的冷水机房,配置足够灵活,能够适应任何建筑设施的需求。根据建筑实际负荷,选择最高效的设备组合,控制水泵、电动隔离阀、冷水机组等主要设备依次按照顺序延时启停,保证设备安全、稳定的运行。
空调末端的运行和能效状况和对室内环境、空气品质和建筑能效具有重要的意义,江森自控在拥有全系列的空调末端产品和控制技术的同时,用自身对于空调末端的丰富经验服务于客户: