1. 能源与可持续发展部门的介绍:
江森自控能源与可持续发展部门 Energy and Sustainability Service (ESS) 是国内知名的能源与可持续发展顾问,全球拥有LEED AP 达1200多人,团队致力于绿色建筑的发展与认证,能源评估与咨询等。通过采用生命周期分析方法,有效整合节能措施,使建筑物在其整个生命周期内的运行效率达到最优。通过对建筑物及各系统进行节能改造,使建筑物各系统达到能效最优。具体提供的服务包括:
2. 在能源与绿色建筑领域,江森自控具有以下优势:
(包含NC新建建筑,EB既有建筑改造、CI室内装修、ND社区等):
LEED,英文Leadership in Energy and Environmental Design,全称为“能源与环境设计先锋奖”,是美国绿色建筑委员会USGBC 建立并推行的绿色建筑评估体系,始于1995年。
LEED绿色建筑评估体系主要强调一幢建筑整个生命周期的可持续性,包括了设计、施工、调试、营运、拆除等过程,需要发展商、建筑师、结构工程师、机电工程师、灯光设计师、园林设计师、施工单位、监理单位等的全面参与和配合。LEED评估体系由五大方面,若干指标构成其技术框架,主要从可持续建筑场址、水资源利用、建筑节能与大气、资源与材料、室内空气质量几个方面对建筑进行综合考察、评判其对环境的影响,并根据每个方面的指标进行打分,综合得分结果,将通过评估的建筑分为铂金、金、银和认证级别,以反映建筑的绿色水平。总得分是110分,按以下分数区间分四个认证等级:
LEED评估认证系统评估建筑行为对环境与健康的影响因子,并包括材料的选用、能源与水资源的消耗、以及室内环境质量等方面的评估,运用范围则包括新建筑、既有建筑与整修改建案。LEED评估系统可说是建筑专业人士的一项有利工具,除了作为绿色设计的指导原则外,LEED设计过程鼓励设计团队,从设计开端到施工完成采取整合导向式设计,降低设计冲突机率并提升设计效率。
针对LEED认证,江森自控可提供以下服务:
江森自控的优势:
全过程系统调试服务作为一个第三方的质量保证体系服务于一个建筑项目的设计和施工过程中。全过程系统调试,可以通过优化建筑物的机械、电气以及建筑系统,和对维护人员的系统培训,使建筑在今后的运行过程中能效达到最高。同时,全过程系统调试在整个的服务过程中,也能够通过促进各专业的协调,发现并减少设计以及施工中的错漏及因此发生的变更,而帮助业主节约成本。
江森自控可以根据业主需求,定制专业的调试服务:
江森自控的优势:
中国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014旨在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节地、节能、节水、节材) 、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。
该标准可用于评价各类民用建筑,并分为设计评价和运行评价。“绿色建筑设计评价标识”是依据《标准》、《技术细则》和《绿色建筑评价技术细则补充说明(规划设计部分)》,对处于规划设计阶段和施工阶段的住宅建筑和公共建筑,按照《管理办法》对其进行评价标识。标识有效期为2年。
“绿色建筑评价标识”是依据《标准》、《技术细则》和《绿色建筑评价技术细则补充说明(运行使用部分)》,对已竣工并投入使用的住宅建筑和公共建筑,按照《管理办法》对其进行评价标识。标识有效期为3年。
该评价体系包括七个指标:第一,节地与室外环境;第二,节能与能源利用;第三,节水与水资源利用;第四,节材与材料资源利用;第五,室内环境质量;第六,施工管理和第七,运营管理。各大指标中的具体指标分为控制项、一般项和优选项三类。其中,控制项为评为绿色建筑的必备条款,即满足控制项的指标之后才能算做绿色建筑。
按满足一般项和优选项的程度,绿色建筑划分为三个等级,优选项主要指实现难度较大、指标要求较高的项目。对同一对象,可根据需要和可能分别提出对应于控制项、一般项和优选项的指标要求。按满足一般项数和优选项数的程度,绿色建筑划分为三个等级,分别为一星级,二星级和三星级。
在项目实施方案的研究制定阶段,江森自控以《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014为要求,对整个项目保障技术方案等提供技术论证、审查,提出优化方案,并与业主需求进行匹配。除此以外,我们还可以提供以下服务:
江森自控的优势:
WELL是针对建筑环境中人员健康与福祉的系统,它是由Delos发起,由国际健康建筑协会(IWBI)负责管理,通过IWBI与绿色建筑人协会(GBCI)的合作,通过对空气、水质、营养、光照、健康、舒适和精神七大方面评估项目是否满足《健康建筑标准》。
WELL是人们寻求改善生活品质,环保意识不断提升的时期进入中国市场的,它是LEED、绿色三星和BREEAM等国内外绿色建筑评估系统的强有力补充。
江森自控可以在方案的设计、项目的施工等方面为业主提供专业的建议和解决方案:
江森自控的优势:
BREEAM英文名称:BREEAM-Building Research Establishment Environmental Assessment Method,通常被称为英国建筑研究院绿色建筑评估体系。始创于1990年的BREEAM是世界上第一个也是全球最广泛使用的绿色建筑评估方法。因为该评估体系采取“因地制宜、平衡效益”的核心理念,也使它成为全球唯一兼具“国际化”和“本地化”特色的绿色建筑评估体系。该体系从节能性能、运营管理、健康和福利、交通便利性、节水、建材使用、垃圾管理、土地使用和生态环境保护等9个方面进行评分。每个类别的得分由每个类别所获积分乘以环境因素权重所得。将每个类别的得分汇总即为总评分。计算出总分后可根据每个认证级别的得分要求换算出最终认证的等级水平。等级分为:
江森自控将在项目的全寿命周期内为项目提供咨询服务:
江森自控的优势:
在建筑全寿命周期内,通过设计阶段优化节能设计方案,施工阶段安装调试到位,以及运营阶段监测实际节能效果等服务,使项目的建筑设施从能源与经营效率方面发挥最大功效,提升整体建筑设施的表现,帮助业主实现真正的收益。
江森自控可以根据客户需求,针对电力、油、气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源的开发利用,提供节能规划、节能评估、合理用能方案规划、能源审计、合同能源管理咨询、节能技术咨询等能源领域的全面解决方案。
江森自控的优势:
根据项目需要展示LEED、绿色建筑以及单独设备的节能量的软件。可以实时反映项目的能源数据与室内环境,并可以根据天气情况预测未来的能源趋势,对日后的运行产生指导意义。
江森自控可以根据业主需求和项目特色定制开发软件界面。
ep2软件利用机器自学习功能和大数据挖掘技术,根据热平衡原理编制而成,能够在最优条件下,计算系统极限能耗;帮助优化运行策略;指导项目改造,预测改造以后的预期收益、投资回报比等;精确预测24小时内各设备的能源消耗量和负荷量。
江森自控ep2软件的优势: