拿着旧地图,拥有找不到新大陆
智慧医院的概念已被广泛提及和认可,当我们谈论智慧医院时我们在谈什么呢?有一点是可以肯定的,被连接的设施设备和数据在大量增加。但是,智慧医院远远不止是技术本身,而是通过服务于医院中不同角色者,服务于医院诊疗及业务流程,提高效率,降低风险,达到安全、舒适、可持续的运营状态,是所有智慧手段实施的最终目标。 因此“物联运维”作为一种以终为始,面向医院真实业务流程而进行规划、建设、运营的理念和解决方案将开启智慧医院的新格局。
医院是透明的?
医院的使用者或许不必看不到支持医院运转的运维后台,智慧医院“物联运维”,融合了楼宇系统、医疗系统、业务流程系统,不仅意味着更高的效率,更好的沟通,更低的运营成本,更可以提高患者的满意度。 让一切改变面向使用、面向未来,并恰到好处,对患者来说,这里是安全、舒适的就诊环境,所有运维后台支持几乎是透明的。
智慧医院不是某个时髦的软件程序
没有可靠的基础设施和完善业务流程,智慧医院将是空中楼阁。智慧医院是联接了设备、空间、人、流程的系统化工程。江森自控医疗解决方案,基于对全球医院建设运营的认知与实践,针对中国医院使用需求和医疗流程,提供以安防、消防、楼宇自控、暖通空调和能源管理为核心的医疗综合运维解决方案,为业主提供咨询、设计、施工、运维全生命周期服务,助力实现智慧医院“物联运维”。